This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B715:具有隔离、电平转换和多个从器件的 I2C

Guru**** 2966150 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B715, TCA9517, TCA9517A, ISO1540, PCA9306, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1181753/p82b715-i2c-with-isolation-level-translate-and-multiple-slaves

器件型号:P82B715
主题中讨论的其他器件: TCA9517、 TCA9517A、 ISO1540、 PCA9306、 LSF0102

大家好、

我们计划构建一个如图所示的系统、您能帮您回顾一下这项工作、还是有任何问题、非常感谢。

PCBA 板 A 是使用5V 的 I2C 主机、具有 P82B715缓冲器。

电路板 b 是从器    件 I2C 为3.3V、具有用于电压电平转换的 TCA9517以及另一个缓冲器 P82B715和用于隔离的 ISO1540DR、ISO1540DR VCC2/GND2来自电路板 A、VCC1/GND1来自电路板 b 本身。  

电路板 c、d、e 的设计与电路板 b 相同、但 I2C 地址不同。  

电路板 A 将同时使用一个接口连接到电路板 b/c/d/e。

上拉电阻器正在等待计算。 I2C 速度 is100Khz。

e2e.ti.com/.../5353.I2C-connection.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已为工程师分配了此问题。  由于假期原因、TI E2E 设计支持论坛的回复可能会延迟至1月3日。 感谢您的耐心等待。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将缓冲器置于隔离器后面毫无意义。 它必须直接连接到电缆(并由5V-2供电)。

    TCA9517A 的 B 侧和 ISO1540的1侧均使用电压偏移、彼此不兼容。 考虑将 TCA9517A 替换为 LSF0102/PCA9306 (不是缓冲器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、Chris、

    感谢您的支持和回复。  

    我将电压电平转换器更改为 PCA9306、并堆装了缓冲器和隔离器。 您能帮您再次回顾一下。

    关于缓冲器 P82B715的另一个问题是、可以支持多少从器件连接到一 台主机? 目前、我们有4个从器件、将来可能会增加。

    再次感谢。

    e2e.ti.com/.../I2C-connection_2D002D00_2.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    限制不是器件数量、而是总线的总电容(所有器件加上电缆)。 I²C μ F 的限值为400pF;P82B715将此限值扩展至3000pF。

    选择 I²C Ω 上拉电阻器来平衡速度和功耗。 P82B715支持更高的电流、即、它支持更强的上拉电阻器。

    我不知道您的电缆的电容;如果有疑问、请使用示波器检查波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Clemens、

    感谢您的回复、更新后的结构/连接方式是可以的、对吧? 我们将构建原型板以对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、看起来正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!