This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83822IRHBT

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1181957/dp83822i-dp83822irhbt

器件型号:DP83822I

您好!

如何通过 DP83822I 器件的自举设置来设置自动协商。 如 表8-14的位14所示。 0x0000基本模式控制寄存器(BMCR)、可以通过 RW 或自举进行设置。 但我在表8-10中看不到用于设置它的选项。 请建议。 提前感谢。

此致

Ranga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranga、

    RX_D3是用于设置自动协商的自举引脚。 参阅表8-10、AN_EN 是用于启用自动协商的相应自举功能。

    请告诉我是否可以进一步澄清。

    谢谢、

    Evan