This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9544A:支持热插拔的电路配置

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9544A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1181639/tca9544a-circuit-configuration-that-enables-hot-swap

器件型号:TCA9544A

你好

热插拔功能是否能够在具有以下配置的电路中有效工作?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    工程师正在处理此问题。  由于假期原因、TI E2E 设计支持论坛的回复可能会延迟至1月3日。 感谢您的耐心等待。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9544A 是从器件、因此其 μ I²C 引脚在主器件访问前处于高阻抗状态。

    该图在 I²C PCB 上未显示任何其他 μ I²C 器件、因此插件操作不会干扰其他 μ 通信。

    当扩展 LDO 尚未启动时、电流可能从3.3V 主电源流经上拉电阻进入3.3V 外部电源。 就 TCA9544A 本身而言、这不是问题。