This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E001:可接受直流电压脉冲的长度

Guru**** 2918280 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1180781/tpd2e001-length-of-acceptable-dc-voltage-pulse

器件型号:TPD2E001

在设计中使用 TPD2E001器件来保护 IC 免受过压影响。 电压(直流)在应用内部生成(而不是在外部生成、例如 ESD)。  

电气路径如下:连接器-> 15k 电阻-> IC 引脚。

 TPD2E001 IO 引脚连接在15k 电阻器和 IC 之间(在需要保护的引脚上)。 连接器上施加高直流电压。

峰值电压:5kV

脉冲长度:~20ms

峰值电流:330mA

脉冲特性:电容放电(直流)(RC 衰减波形)

占空比:每2分钟(最大值)一次

该器件是否可以这样用于过压保护? 该器件可以处理的脉冲最大长度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    ESD 二极管旨在防止 NS - us 范围内的瞬变事件。 一旦二极管被分解、它会在电流流流过二极管时产生大量热量。 这最终会导致热故障。因此、我们建议仅在 Vrwm 或更低的电压下施加静态直流电压。  TPD2E001有可能能够承受这个脉冲、但是我们没有任何数据 来确认这个脉冲。  

    有一些更适合用于钳制直流电压的选项、例如齐纳二极管或过压保护 IC。

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复-我将检查其他器件。 谢谢你。