This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1552:当驱动器和接收器都被禁用时

Guru**** 2867110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1181642/thvd1552-when-both-driver-and-receiver-are-disabled

器件型号:THVD1552

大家好、

根据下面的链接、 当驱动器和接收器都被禁用时、器件似乎进入更深的低功耗模式。 数据表中是否有关于低功耗模式的描述?

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108492/thvd1552-de-and-re-of-tpzh-tpzl?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=THVD1552

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已为工程师分配了此问题。  由于假期原因、TI E2E 设计支持论坛的回复可能会延迟至1月3日。 感谢您的耐心等待。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第9.4.3节独立描述了驱动器和接收器部分。 第7.6和7.8节中的值是数据表中可以从中推断出这种相关性的唯一位置。