This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:裕度分析全部为绿色

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, ALP, DS90UB929-Q1, DS90UB925Q-Q1, DS90UB927Q-Q1, DS90UB921-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1180994/ds90ub948-q1-margin-analysis-all-green

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件:USB2ANY、 ALP、 DS90UB929-Q1、 DS90UB925Q-Q1、 DS90UB927Q-Q1、 DS90UB921-Q1

尊敬的专家:

客户将 UB948与 USB2ANY 相连。 另一侧是 UB929。

"信息"页面下方显示了一切似乎正常。

但是、第二张图片显示"远程寄存器"为空。 我不知道为什么。 (UB948 0x03寄存器 I2C 直通置位。)  

然后、第三个裕度分析显示全部为绿色。 这是异常的。

您能评论一下原因吗?

谢谢

下面是 UB948转储寄存器。

e2e.ti.com/.../948_5F00_register.nrd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    几个问题:

    • 这是使用 EVM 还是客户系统?
    • 连接到929时、客户能否访问远程948寄存器?
    • 客户能否通过向"Scripting"选项卡写入命令来访问远程929寄存器?
      • 例如、"board.ReadI2C (0x18、0x00)"
      • 此命令应返回929的 I2C 地址、如果存在一些 I2C 或链路问题、则可能返回00

    此致、

    本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    这是客户系统。

    我们尚未尝试从 UB929侧获取 ALP、因为它需要手动焊接 I2C 信号。 我们稍后会尝试。

    [引用 userid="490935" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1180994/ds90ub948-q1-margin-analysis-all-green/4447668 #4447668"]客户可以通过向"Scripting"选项卡写入命令来访问远程929寄存器

    尝试一下。

    实际上、我们遇到了另一个问题。 UB948的 ALP 在另一侧始终显示未知器件(UB929)。 甚至 UB948也会在0x1C 寄存器处显示锁定状态。 并且 I2C 直通在0x03寄存器中启用。 0x07寄存器可以获得正确的远程 ID 0x18。

    您可以查看下面的 UB948寄存器转储。 什么可能导致这种现象?

    e2e.ti.com/.../UB948-registers.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    MODE_SEL1似乎设置为#4、这是同轴电缆模式、20Mbps 反向通道速率。  与 DS90UB925Q-Q1、DS90UB921-Q1、DS90UB929-Q1或 DS90UB927Q-Q1配对使用时、反向通道频率必须设置为5Mbps。 请相应地更改模式设置。

    此致、

    本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    请参阅 ">e2e.ti.com/.../4449288

    我已经在 E2E 中提出了这个问题。 William 回答:

    UB929支持的最大反向通道速率为20Mbps。 您在 UB948  数据表中看到的是一个拼写错误。 UB929可支持高达20Mbps 的速率、就像 UB929数据表中所述。  "

    实际上、我们还使用 UB929尝试了5Mbps 的反向通道速率。 它仍然报告"未知设备"。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    哦、是的、我记得 William 现在提到了这个拼写错误、我的错。 客户是否能够通过"Scripting"选项卡手动读取远程寄存器?

    此致、

    本