This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:适用于 EtherCAT 的 DP83826E 模式配置

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1181617/dp83826e-dp83826e-mode-configuration-for-ethercat

器件型号:DP83826E
主题中讨论的其他器件:CDCE913

我将 DP83826ERHBR 用作 EtherCAT 从站的 PHY。

  • 如何为 EtherCAT 基本模式或增强模式配置 PHY 模式(引脚1)。
  • 我是否应使用 本地晶体或外部时钟合成器(CDCE913)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    对于增强模式、请将引脚1nC 或通过上拉电阻器连接到 VDDIO。

    对于基本模式、将引脚1短接至地。

    对于使用 DP83826的 EtherCAT 应用、有多种时钟选项:

    https://www.ti.com/lit/an/snla344b/snla344b.pdf

    谢谢、

    Evan