This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:DS90UB947-Q1

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB947-Q1, DS90UB948-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1179268/ds90ub947-q1-ds90ub947-q1

器件型号:DS90UB947-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB948-Q1

尊敬的社区:
我正在使用 DS90UB947-Q1 (串行器)和 DS90UB948-Q1 (解串器)。 将 BOTH 配置为在单个 FPD-Link 3模式下工作。 它在单个 FPD-Link 3模式下工作良好。
我必须在双 FPD-Link 3模式下将 bouth 配置为 wirk。 从数据表中、我已经按照如下方式配置了 bouth:
DS90UB947-Q1:
寄存器:
0x5B = 0x82。
DS90UB948-Q1:
寄存器:
0x34 = 0x09
0x49 = 0x00

 对于 DS90UB948-Q1、我使用0x1C 寄存器检查配置:

0x1C = 0x13  

 设置 DUAL_RX_STS、 但 未设置 DUAL_TX_STS。

 对于 DS90UB947-Q1、我使用0x5A 寄存器检查配置:

0x5A = 0xCD

串行器中的配置看起来不错。

但在解串器中 、dual_tx_STS 未设置。

我编写配置、但没有发生任何事情。 它们在单个 FPD-Link 模式下继续工作。

我是否做了一些错误或我在配置中漏掉了一些东西。

此致、
Iordan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iordan、您好!  

    您能否共享一些其他硬件信息、例如原理图? 您使用的是 TI 评估模块(EVM)还是定制 PCB? 设置图片也会有所帮助。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shu、
    感谢您的介绍、我们使用自定义 PCB、我无法共享硬件图片。 但我的问题是、这是将 bouth 串行器和解串器从单 FPD.Link3模式设置为双 FPD-Link 3模式的正确方法。 数据表中的 Beacause 就是这样。 或者、我需要做更多的事情、例如、有关寄存器配置的更多信息、或者按顺序执行此配置?
    此致、
    Iordan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iordan、您好!  

    我在确认中遗漏了此项、但设置0x5B = 0x83时是否看到改进?

    所有其他配置都是正确的、 没有其他步骤 、这就是我要求提供其他硬件信息的原因。  

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shu、
    感谢您的回答。 我在过去的几天里没有完成这项任务、我处理了另一个问题。 感谢您提供的信息、我将测试此配置0x5B = 0x83。 这将在圣诞节后或明年发生。
    祝您明年圣诞节快乐、一切都很好、
    Iordan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iordan、您好!  

    感谢您的告知。 如果您有其他问题、我将等待您的帮助。 节日快乐

    最棒的