This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:40Gbps 或80Gbps 4通道差分多路复用器(2:1、3:1) TBT5应用

Guru**** 2535270 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1181908/tmuxhs4412-40gbps-or-80gbps-4ch-differential-mux-2-1-3-1-for-tbt5-application

器件型号:TMUXHS4412

您好、先生、

 我的客户想要找到40Gbps 或80Gbps 4通道多路复用器解决方案、我们只需找到 TMUXHS4412。 是否有任何其他更高的 BW mux 用于... 可能是 TBT5应用? 感谢你的善意帮助。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加里:

      TMUXHS4412是我们最高的 BW 多路复用器、BW 为13GHZ。

    此致

    Brian