This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:BIAS 寄存器详细信息

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1181860/ds320pr810-bias-register-details

器件型号:DS320PR810

你(们)好  

   对于 DS320PR810均衡器中的偏置寄存器(offset=0x06)、我们有一些查询:
该偏置电流用于均衡器内部的哪个电路?
2.为了  获得最佳性能,建议将"001"设置为位5-3。 但是、如果我们不写入该值并将其保持为默认值"100"、它会对器件性能产生什么影响?
我们将非常感谢尽早作出反应。
谢谢、
Lalit  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    该寄存器设置或确定 CTLE 带宽。 我们通常不更改默认寄存器设置。 我们建议使用默认设置。

    此致、Nasser