This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:EMC 测试期间存在31MHz 信号。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB947-Q1, DS90UB948-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610474/ds90ub947-q1-there-is-31mhz-signal-during-emc-testing

器件型号:DS90UB947-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB948-Q1

降级:

信息娱乐系统需要进行 EMC 测试、他们发现 DS90UB947-Q1和 DS90UB948-Q1之间存在31MHz 信号。

我已经和客户一起检查了原理图和布局要求、没有发现任何问题。

EMC 测试标准是福特标准。

请 请提供一些建议、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们收到了您的问题、我们将需要一些其他信息。 应用工程师将回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lian、
    您是否有此 EMC 测试的图? 此外、在本例中、什么是 PCLK? 或者、您能否在系统设计中使用31M 时钟源? 谢谢。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Steven:
    DS90UB947只有124MHz 时钟提供给 Sun 的827。
    我将与客户核实的其他信息。
    谢谢!

    此致
    祝你好运
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven:
    我们没有 EMC 测试的图。
    您能就此提供一些建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lian、
    请帮助检查电路板 XO 和处理器基准 时钟? 它是否具有31MHz 频率?
    2.对于 FPD-Link、请帮助:
    a. 100Ω(总精度为±10%)差分耦合布线(优先级)
    B.最小化的线对内偏斜(次级)
    c.小尺寸(0402或更小)交流耦合电容器、可最大限度地减少焊盘不连续性
    d.对于连接器的短布线(<50mm):无过孔、将信号对放置在表面层上)
    e.对于连接到连接器的较长布线(>50mm):将布线埋在内部信号层中
    f. 45度角正常、圆角最佳、无非对称式磨头
    g.连接连接器的布线下方的连续接地层
    h.避免使用过孔跨越极性

    谢谢。

    请注意、
    Steven