This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:具有 TI PD FW v4.39的 TPS65983B_configuration_utility

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65983B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/614133/tps65983b-tps65983b_configuration_utility-with-ti-pd-fw-v4-39

器件型号:TPS65983B

英特尔请求将 TI PD FW 从 v4.35更改为 v4.39。

请帮助我创建 v4.39实用程序。

Leo Tseng。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    TPS65983B 的安全软件文件夹中提供了固件版本4.39工具。 工具版本为3.07。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric:
    得到了它和但斯克。