This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2547:TPS2547

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613921/tps2547-tps2547

器件型号:TPS2547

大家好,我想用 TPS 2547为智能手机充电,并通过外部 USB 2.0进行通信。  我想使用 CDP 协议充电。 我能否简单地强制使用适用于真值表的 CTL 引脚来实现它、或者数据总线是否有问题? 如果我能够根据 CDP 电源规范连续充电、这将非常有用。

此致、Angel Chatzis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.您是否要在与此电话通信数据时为电话充电?

    2.或者您是否只想为电话充电,而要与外部 USB2.0通信数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想为手机充电(使用我的 MCU)、并与外部 USB 2.0通信数据(通过另一个 MCU)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着您有两个 USB 端口,对吧? 一个用于为手机充电、另一个用于通信数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我的 PCB 设计中、我有两个端口。 一个用于为电话充电、另一个用于与外部系统通信。 但这些 USB 端口正在与数据线相互通信。 因此、我想通过 TPS 2547中的数据线进行传输、以便同时进行充电和通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面的街区对您来说还可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请给我发送一封电子邮件、我无法在此处粘贴图片。 yongqiang-sun@ti.com