This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:SDA 上升时间

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613864/tca9548a-sda-rise-time

器件型号:TCA9548A

您好!

我们的客户使用具有快速模式的 TCA9548A。

客户不能遵循 SDA 上升时间的规格。 客户的值为400ns。

但在 SCL 和 SDA 中、它遵循了设置和保持时间。

是否可以与主机和 TCA9548A 进行通信?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Naoki、
    您似乎认为它们无法满足 I2C 快速模式规范中概述的300ns 最大上升时间。 它们是否将缓冲器与 TCA9548A 串联? 我能提供一个原理图、以便查看他们在做什么并提供建议吗? 如果器件违反 I2C 规范、我无法保证其正常工作。 这就是我们设计和测试器件的目标。 他们是否考虑使用标准模式? 他们是否需要更快的数据速率? 虽然可能会起作用、但我们无法保证。
    -弗朗西斯·胡德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    感谢你的答复。

    我连接了客户的电路。

    e2e.ti.com/.../TCA9548A_5F00_Application.pdf

    可以给我任何建议吗?

    此致、

    Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Naoki、
    客户是否降低了上拉电阻? 如果是、有何价值? 如果您的从器件和主器件具有低 VIL、则这可能是一个问题。 您实际上需要一个缓冲器来隔离电容。

    此外、它们是否会打开所有通道? 此原理图未显示开关/多路复用器另一侧的情况。

    这是他们使用的线束吗? FCC1和 FCC2在图中的含义是什么。

    -弗朗西斯·胡德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Francis、

    抱歉、这是拼写错误。 这是 FFC、而不是 FCC。
    主机的驱动能力很差、我建议客户使用缓冲器。

    谢谢、
    Naoki Aoyama