This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:DS80PCI800中的热插拔问题报告

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI810, DS80PCI800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613790/ds80pci800-hot-plug-issue-report-in-ds80pci800

器件型号:DS80PCI800
主题中讨论的其他器件:DS80PCI810

PCI800发现了英特尔纯平台中的热插拔问题。

问题说明

1) 1)卸下 PCI800后面的 PCIe SSD (NVMe)、设备仍显示在设备管理器中。

2) 2)如果卸下转接驱动器并再次重新测试、则 SSD 卸下时不会显示设备管理器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    DS80PCI800和 DS80PCI810具有一个 PRSNT 引脚。  该引脚提供了一种复位转接驱动器并为未来的驱动器插入做准备的硬件方法。  

    此致、

    Lee