This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91M040:去耦电容器

Guru**** 2750015 points

Other Parts Discussed in Thread: DS91M040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613571/ds91m040-decoupling-capacitor

器件型号:DS91M040

您好!

Q1.我是否应该在 DS91M040的 VDD 引脚上放置一个去耦电容器?
(__LW_AT__VDD 引脚11、12、29、30)

问题2. DS91M040参考设计在哪里?

此致、
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seishin、

    是在每对 VDD 引脚上放置一个去耦电容器。  一个用于11/12、另一个用于29/30。

    评估板之外没有参考设计材料。  

    www.ti.com/.../ds91m040evk

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lee:
    非常感谢您的回复。
    我理解这个问题。
    此致、
    Seishin