This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 由 BSS138,控制的 SN65HVD3082方向现在 AB 范围内有一个斜坡

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609956/sn65hvd3082-direction-controled-by-bss138-now-the-scope-of-ab-has-a-ramp

   我的原理图高于,板载,引脚 D 持续发送数据,现在我测量   的 SN65HVD3082的差分输出具有斜坡,请帮我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您看到的斜坡是因为您使用的 FET 电路会在输出高电平(D 引脚高电平)时禁用输出驱动器(将 DE 引脚拉至低电平)。 您可以完全避免这种情况、方法是使用单独的独立信号线驱动 DE/RE、使其在整个帧/数据包持续时间内保持高电平。 如果这是不可能的、那么您可以通过增加 R154或向 FET 的栅极添加电容来减轻斜坡的影响。 这将在 D 引脚被驱动为高电平和 DE 线路变为低电平之间增加一些延迟。 您还可以减小 R152和 R153的值、但这可能会降低总信号振幅。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     非常感谢您的回复!  我尝试将 R154增加到10k 并  在 FET 栅极和 GND 之间增加220pf 电容,但似乎没有效果。 最后,我将 R152和 R153的值减至1k, 然后斜坡消失了。  所以 我有一个问题 :第一种方法为何无效?  R154和220pf 电容的值是否不正确、或其他情况? 如何选择它们的价值?  以上示波器是 R152和 R153  均为1k 时的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FET 栅极上的串联电阻器和分流电容器的用途是在 D 引脚变为高电平和 DE 引脚变为低电平之间增加一些延迟。 您能否检查这两个引脚上的波形并查看它们之间的延迟量? 您可能需要进一步增大电容以延长延迟、以便在禁用其输出驱动器之前为收发器提供足够的时间来完全驱动高电平。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      ,,这个电路,在前面的问题中现在 R152和 R153为2k Ω,R158和 R159为 MOV10D681K, RS485的速率为38400bps,因此可以正常工作,当我将我的27个器件的 RS485连接到 SIMENSE 485器件(DDC)时、我的器件和 SIMENSE 485之间的距离为30cm、而我的 RS485器件之间的距离为30cm、 simense 设备可以识别所有27个 mydevice,但当我将设备与 simense 485m 至400m 阻抗(阻抗为26.3Ω Ω)之间的距离延长时,simense 设备只能通过 PC 上的 Soft 识别25个设备。 RS485的速率为38400bps,以上都没有120个调温。原因是什么?您能告诉我解决它的方法吗?您能 快速回复我吗?我能发现您每两天回答一次我的问题,希望您能及时回答我,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能是长电缆引入的信号完整性问题。 网络上最远的两个设备是否存在问题? 如果是、您能否配置总线、使这些器件与 Simense 器件通信并测量电缆两端 A 和 B 线上的波形? 然后、我们可以看到信号的具体错误、并更好地了解解决方案是什么。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,max,昨天,我将 R152和 R153的值增加到4.7k,然后更长的时间是 simense 设备和我们的其他27个设备之间的距离可以延长到600m (Ω),如果我想扩展到1000m,R 为46.1k Ω,也许我会继续将 R152和 R153的值增加到8k Ω,但范围可能不好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎并联了如此多的电阻可能会导致低电平信号(当驱动器被启用时)的振幅减小、从而在很多节点与长电缆组合时引起位错误。 增大上拉和下拉电阻是一个很好的解决方案。 不过、如果使用的节点较少、这会使转换时间变慢。 如果这是一个问题、您可能需要修改该方法、以便将电阻放置在一个或两个指定节点上或总线本身上、而不是放置在每个节点上。

    最大