This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:非预期器件地址0x60h

Guru**** 2793875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/614059/pca9548a-non-expected-device-address-0x60h

器件型号:PCA9548A

根据数据表、I2C 地址为70-77。 最近、我们使用 PCA9548A 在该总线上进行了 I2C 扫描、并找到了一些非预期的器件地址0x60h。  

目前、我们断开 PCA9548A 的通道0。 如果为 NC、PCA9548A 是否会返回任何其他 I2C 地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phong、

    此器件只应响应0x70到0x77的地址。 I2C 树中的任何其他器件是否具有地址0x60? 否则、I2C 总线上可能会出现一些信号完整性问题。 如果您可以在示波器上捕获主侧和从侧 SDA 和 SCL 线路、则有助于调试任何问题。

    最大