This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75188:输出特性和频率范围

Guru**** 2926650 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75189, SN75188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613780/sn75188-output-characteristic-and-frequency-range

器件型号:SN75188
主题中讨论的其他器件:SN75189

您好!

我使用 SN75188将5V、0V 16kHz 方波转换为-7V、7V 16kHz 方波、并使用 SN75189处理相反的转换。 我展示了它们的数据表信息。 我认为我可以使用这些 IC 执行此操作。 我是对的吗? 这是我的第一个问题。 第二、我找不到任何与 IC 频率范围相关的信息。 16kHz 信号值是否可用于运行? 如果你同意你的想法,我会很高兴。

SN75188数据集信息:

SN75189数据集信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的想法是正确的。 这些部件将转换信号并进行处理。 如果±VCC 为±9V 、188会将0 - 5V 信号转换为-7 -+7V。189会处理这些电压并输出0 - 5V。我发现的唯一问题是器件的工作频率。 188 μs 最低频率 MIN、其最小转换时间为2.5 μ s、相当于400kHz。 您可以从"开关特性"表中计算运行频率。 189器件的最小频率甚至更高。

    SN75188


    SN75189

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我的频率大约为16kHz (可能会增加到96kHz)、因此就足够了。