This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 12Gbps 串行数据流分为4个3Gbps 数据流、用于作为齿轮箱的 FPGA 串行器/解串器

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613421/12gbps-serial-split-into-4-x-3gbps-streams-for-fpga-serdes-as-a-gearbox

您好!

我正在寻找一个芯片、该芯片可以将12Gbps (SDI-12G)串行流拆分为较慢的多个流。 其理念是让最大运行速率低于12Gbps 的 FPGA SerDes 可以输入串行流。 有什么建议吗?

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的 HSSC 产品系列中没有4x3Gbps 齿轮箱器件。 衣橱的替代方案是下面的器件 XAUI 到10G 器件。

    www.ti.com/.../tlk10034.pdf

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师