This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR210:有关 DS100BR210SQE_NOPB 重定时器的问题

Guru**** 2588085 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100BR210, DS100BR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613797/ds100br210-questions-about-ds100br210sqe_nopb-retimer

器件型号:DS100BR210
主题中讨论的其他器件: DS100BR410

您好!

我们正在考虑将 TI 的 DS100BR210SQE_NOPB 器件应用 于我们的网络应用。

我们在之前的项目中使用了 TI 的重定时器。

在以下情况下、请检查是否可以用中继器代替重定时器来替代它。

 -适用于 SFP +光学模块的两个 TX/RX 信号

此外、如果您有合适的4通道器件、我很感谢您的建议。

此致、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS100BR210中继器可用于 SFP+光学模块电气接口。 但请注意、与重定时器相比、TI 中继器的 EQ 功能降低、输出抖动也更高。 但是、中继器的功耗要低得多。 应检查系统通道特性、以确定信号调节器器件(重定时器或中继器)的大致前置通道和后置通道、然后 根据所有这些参数权衡确定哪种器件更适合。

    TI 确实有一个器件型号为 DS100BR410的4通道版本。

    因此、

    Rodrigo Natal

    DPS 应用工程师