This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:TRST、TMS &TCK 特性

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612693/ds125df1610-trst-tms-tck-charateristics

器件型号:DS125DF1610

内部 TRST、TMS 和 TCK 输入引脚的近似阻抗是多少?

TRST 和该器件上的复位之间是否存在时序限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI 团队:
    能否有人对此提供见解?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve。 JTAG 引脚上的内部上拉电阻值为100k 欧姆。 RESET 和 TRST 之间没有时序限制。

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师