This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:能否通过 DPS-DONGLE-EVM 而不是 USB2any 连接到 DS280DF810的 SMBus 以控制 SIGCON ARCHITECT 的重定时器?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DS280DF810, DPS-DONGLE-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613380/ds280df810-can-i-connect-to-the-smbus-of-ds280df810-via-dps-dongle-evm-instead-of-the-usb2any-to-control-the-retimer-from-sigcon-architect

器件型号:DS280DF810
Thread 中讨论的其他部件:USB2ANYDPS-DONGLE-EVM

你(们)好

能否通过 DPS-DONGLE-EVM 连接到 DS280DF810的 SMBus? 这里的想法是能够通过软件狗而不是 USB2ANY 芯片来使用 SIGCON 架构软件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 分别在 DS280DF810 EVM 和 DPS 软件狗上实现的 USB2ANY 电路基本相同。 如果需要、您可以使用外部 DPS 软件狗通过 I2C 而非 EVM 上的板载 USB2ANY 电路与 DS280DF810 EVM 通信。

    罗德里戈