This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:如何使用 SIGCON 架构在旁路模式下配置 DS110DF410

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612962/ds110df410-how-to-configure-the-ds110df410-in-bypass-mode-using-the-sigcon-architect

器件型号:DS110DF410

你好

我需要您的帮助来将 DS110DF410的所有4个通道设置为旁路模式

我是否通过将输出信号选择设置为原始数据来实现该目的?

如果不是 Wat、那么将器件配置为在旁路模式下工作的方法是什么?

当我查看低级页面时、如何在寄存器中看到它?

此致、

Roey Tal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用以下序列:

    0xFF      0x0C        //启用对所有通道寄存器的广播写入

    0x09      0x20      //覆盖环路多路复用选择

    0x1E      0x01      //输出多路复用器选择 CDR 旁路(I.E. 原始数据模式)

    此致、

    罗德里戈