This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:DS125DF410/DS125DF1610 REF 时钟电平放大器;推荐耦合

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410, DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611442/ds125df410-ds125df410-ds125df1610-ref-clock-level-recommended-coupling

器件型号:DS125DF410
主题中讨论的其他器件: DS125DF1610

大家好、

如果客户使用3.3V TTL 晶振连接 DS125DF410和 DS125DF1610的 REF 时钟、建议使用哪种接口电路和耦合?
它们是否可以使用使用2个电阻器和直流耦合到 REF 时钟的简单分压器?
还是交流耦合和偏置电路?
谢谢你。

此致、
Jade  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REF_CLK 输入为 LVCMOS、所以客户应该执行一个 TTL 到 LVCMOS 电平转换器。 TI 实际上制造了这些器件、我建议在线搜索它们。 您还可以根据以下链接重新参考应用报告:

    www.ti.com/.../scea035a.pdf

    罗德里戈