This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926Q-Q1:扇出

Guru**** 2929530 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV110AT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613892/ds90ub926q-q1-fan-out

器件型号:DS90UB926Q-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90LV110AT

尊敬的先生  

是否可以使用 DS90LV110AT 执行以下结构?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    此问题在 DS90LV110AT 端、因此需要将问题转给正确的团队进行解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、
    否不能将 DS90LV110AT 置于925/926的中间。
    925/926不是 ANSI/TIA/EIA-644 LVDS