This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LI:如何设置 EN-N

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP4494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613796/tusb320li-how-to-set-en-n

器件型号:TUSB320LI
主题中讨论的其他器件:PMP4494

尊敬的:先生

            参考 PMP4494、EN_N 被拉高至3.3V。 但要求它 根据规格设置最低电平。

            那么我应该如何设置 EN_N 呢?

            谢谢、期待您的回复。

 

 

祝你一切顺利、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们相信、

       EN_N 是低电平有效输入、因此您需要使用具有低电平状态的 GPIO 或下拉电阻器。 为了禁用该器件、只需将输入保持悬空或连接到上拉电阻器即可。

    此致、

    迭戈。