This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65986:CC 引脚默认状态和电源开关序列说明

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613499/tps65986-cc-pin-default-status-and-power-switching-sequence-description

器件型号:TPS65986

我 有两个有关 TPS65986的问题

在上电复位期间、CC 引脚的初始默认状态是什么。  (RP) DPF?UFP (Rd)?

PP_5V0 和 PP_HV 电源路径之间的电源切换顺序是什么? 我认为它应该 关闭电流电源路径、然后稍后再打开另一个电源路径、需要再次确认。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hardy、

    TPS65986可在上电复位期间配置为 DFP 或 UFP。 每当 TPS65986启动时、它都需要先读取 SPI 闪存配置、然后才能启用 Rp 或 Rd

    2.当在 PPHV 上从5V 转换到更高电压协议时,PPHV 开关将首先关闭,然后 PP5V 随后很快打开。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS65986  可在上电复位期间配置为 DFP 或 UFP。  每当 TPS65986 启动时、它都需要先读取 SPI 闪存配置、然后才能启用 Rp 或 Rd

     我有另一个关于 C 型通信期间的电源的问题。

     当  C 型适配器连接到由 TPS65986控制的 C 型接口时、如果我们的 TPS65986配置为 DRP 模式、并且 TPS65986由系统断电。 我想知道适配器是否会向 TPS65986系统通告5V 电压、我们可以使用此5V 电压来唤醒系统。

    提前感谢您的回复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hardy、

    是的、在此配置中、TPS65986将以电池电量耗尽模式启动。 当器件由 VBUS 供电时、有一个内部 VBUS LDO 将生成 LDO_3V3电源轨。

    谢谢、
    Eric