This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515A:关于解决方案选择

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, PCA9515A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612456/pca9515a-about-solution-selection

器件型号:PCA9515A
主题中讨论的其他器件:PCA9515TCA9517

 尊敬的支持团队:

我的客户在下面有一个应用场景、他们需要使用 FPGA GPIO 端口来驱动 I2C 总线、总线上有大约7个从器件、最高速率为400K、负载上有大约200pF 的电容。 但在 FPGA 端、他们无法添加上拉 电阻器、 他们希望将 PCA9515用作驱动器、 这种情况下该芯片是否可以正常运行? 太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vera、

    我想确保我理解您的问题。  您是否说 FPGA 无法配置为开漏?  I2C 是一 种双向开漏架构。  您能否解释一下为什么它们不能有上拉电阻器?

    -弗朗西斯·胡德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、胡德、

    感谢您的回复!

    FPGA GPIO 端口可以有一个上拉电阻器、而不能配置为 OD 端口。  如果是、这类应用的解决方案是什么? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vera、
    我没有看到无法配置到 OD 的 FPGA。 你确定吗? 假设您不必支持时钟扩展、但 SDA 需要为 OD、则 SCL 线路上的推挽是可以的。 现在如何配置引脚? 您必须从输出切换到输入正确吗?
    -弗朗西斯·胡德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、胡德、

    另一方面、如果它们可以将其设置为 OD、则 PCA9515是否适合此类应用? 还是其他解决方案会更好?
    如果他们无法将其设置为 OD、我们是否无法提供增强驱动能力的解决方案? 太棒了!
    客户正在使用 MPSoC FPGA,有两个 IO,一个像普通 FPGA,另一个像 ARM IO,I2C 在 ARM 端,他们从供应商那里得到的原始信息是无法将其设置为 OD。  在 FPGA 参考设计中、他们使用的是 PCA9544、 如果可以使用这个、 这是否意味着它实际上是 OD 端口?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vera、
    它必须为 OD。 这是引脚可以双向并与 PCA9544配合使用的唯一方法。
    -弗朗西斯·胡德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fhude、

    如果是、哪种解决方案最适合此类应用?  太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vera、

    我会首先查看 TCA9517。  它实际上取决于多种因素。  您是否需要翻译/电平转换?  主器件和从器件的 Vcc 是多少?  您是否有大小限制?  主器件和从器件的电压容量?  一般来说、该部件非常适合。

    -弗朗西斯·胡德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡福德

    感谢您的推荐!

    对于您的问题:

     你是否需要翻译/电平转换?--不需要

     主设备和从设备的 Vcc 是多少?--两者都是3.3V

     您是否有大小限制?  --不

    主器件和从器件的电压容量?  --都大约为0.4V

    并且需要驱动200pF 的容性负载。  

    由于他们的公司中没有 TCA9517的 AVL 代码、因此他们只能选择顺便说一下 PCA9515和 PCA9548。  请帮助确认哪一个更适合此类应用、或者必须使用 TCA9517。  非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vera、
    我假设他们不想再认证另一个器件。 因此、PCA9515A 是唯一的选项、请确保它们符合器件的 VOL 限制。 他们需要检查主设备和从设备、以确保不存在任何 VOL 和 VIL 不兼容性。 PCA9548是 I2C MUX、而不是缓冲器。
    -弗朗西斯·胡德