This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:EMC 测试期间存在31MHz 信号

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612684/ds90ub947-q1-there-is-31mhz-signal-during-emc-testing

器件型号:DS90UB947-Q1

降级:

信息娱乐系统需要进行 EMC 测试、他们发现 DS90UB947-Q1 和 DS90UB948-Q1之间存在31MHz 信号

我已经和客户一起检查了原理图和布局要求、没有发现任何问题。

EMC 测试标准是 Ford 标准、没有 EMC 测试的波形图。

DS90UB947只有124MHz 时钟提供给 Sun 的827。

请 请提供一些建议、谢谢

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们收到了您的问题、并已将其分配给应用工程师进行审核和回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lian、

    为了更好地理解您的问题、您能否详细说明" DS90UB947-Q1 和 DS90UB948-Q1之间存在31MHz 信号" 以及" DS90UB947仅提供124MHz 时钟给 Sun 的827。"?

    根据测试系统和 UB947和 UB948器件的功能、124MHz 应为 LVDS 时钟、UB947为接收器。 但124MHz 时钟 EMC 源是什么? 此外、要生成该124MHz LVDS 时钟输出、它是否具有任何 XO 或其他时钟源? 请挖掘此时钟跟踪以更好地了解31MHz EMC 问题(124 = 31 x 4)。

    此外、请共享 EMC 测试图以更好地了解测试结果、并进一步挖掘 系统中的31M 源。

    Rgds、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven:
    很抱歉、我的错误是、UB948集成在 LVDS 显示屏中、124MHz 提供给 LVDS 显示屏(Sun 的827)。 我们已经检查了其他时钟源、没有任何多个关系时钟源。
    您知道 UB947和 UB948在解决方案中一起使用并且硬件线路已连接、是否有任何方法单独测试 UB947或 UB947的 EMC?
    或者、您能否提供一些测试方法来挖掘时钟迹线?
    非常感谢!
    此致
    祝你好运
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven:
    请 请帮帮我。谢谢!

    Rgds、
    祝你好运
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝您好运、
    是否可以检查接头/电缆? 您可以通过良好的接地屏蔽这些引路。 请确保高速信号 PCB 布局具有良好的 SI 性能和良好的屏蔽性能。
    另外、请检查 UB947的电路板、处理器和像素时钟是什么? 我想该处理器应该有一个时钟源来生成 LVDS 的124MHz。 请按模块隔离问题模块。

    谢谢。

    此致、
    Steven