This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:无 SER 连接、在 CMLOUT 是否观察到波形

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610761/ds90ub948-q1-no-ser-connection-will-there-be-waveform-observed-at-cmlout

器件型号:DS90UB948-Q1

尊敬的团队:

使用5V 为 DS98UB948加电并通过0x52、0x56和0x57激活 CMLOUT 后、观察到~16.6MHz 信号。 但948未连接 SER。  

请问 DS90UB948是否正常工作?

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ting、

    不是。 输入无数据时、CMLOUT 不应具有16MHz 时钟信号。 谢谢。

    此致、

    Steven