This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS32ELX0124:关于 EQ 升压控制设置

Guru**** 2812295 points

Other Parts Discussed in Thread: DS32ELX0124, DS32ELX0421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607747/ds32elx0124-about-eq-boost-control-setting

器件型号:DS32ELX0124
主题中讨论的其他器件: DS32ELX0421

大家好、

 我对 DS32ELX0124数据表修订版有疑问。
 EQx 升压控制设置描述如下
 第27页的说明。

   EQ0升压控制
      000:关
      X10:低电平
      x01:中
      X11:高

   EQ1升压控制
      000:关
      X10:低电平
      x01:中
      X11:高

 我认为中低端的设置值是相反的。
 数据表上的设置值是否正确?

此致。
Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tokumoto-San:

    感谢您在 DS32ELX0124数据表中突出显示您的问题。 请允许我在几天内联系我的设计团队并查看数字设计以确认 EQ 升压控制设置。 我将在我们能够审查设计时立即提供更新。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    感谢您的及时响应。
    我很了解您的情况。
    我期待你的答复。

    谢谢、致以诚挚的问候。
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

     我很抱歉催促你,但我将不胜感激
     如果可以、请回复我的查询。

    谢谢、致以诚挚的问候。
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tokumoto-San:

    我已与设计团队讨论过这一点、并已获悉数据表设置正确。 在器件测试期间、您是否看到与数据表中指定的性能不同?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hashimoto-San,

     非常感谢您的回复。

     我的客户评估了 DS32ELX0421之间的通信时
     和 DS32ELX0124在他的原型上、设置 Low (x10)是能够实现的
     与长于设置 Mid (0x01)的电缆通信。

     从上面可以看出、我假定 Low 和 Mid 的设置值相反。

     我需要向他解释这种现象的原因。

     我想请你就这一现象提出意见。


    谢谢、致以诚挚的问候。
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hashimoto-San,

     我与您分享了其他信息。


     评估结果

      EQ0升压控制  通信结果
         000:关--- > NG
         X10:低--- >确定
         x01:中置--- > NG
         X11:高------- >确定

     如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    谢谢、致以诚挚的问候。
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hashimoto-San,

      如果您能给我任何意见、我将不胜感激。

    谢谢、致以诚挚的问候。
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tokumoto-San:

    根据您的其他数据、我已与设计团队再次访问了此主题。 我们无法找到设计数据库来确认 DS32ELX0124数据表中的中低设置是否不正确、但从事此项目的高级设计人员认为数据表可能不正确。 遗憾的是、在我能够在数据库中验证数据表之前、我将无法对数据表进行更新。 我建议使用在测试期间提供最佳系统性能的设置、根据结果、该设置为0x10或0x11。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hashimoto-San,

    非常感谢您再次确认。
    我与我的客户分享了您的回复。

    如果您有任何其他信息、请与我联系、不胜感激
    有关此问题的信息。

    谢谢、致以诚挚的问候。
    Tsuyoshi Tokumoto