This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS32EL0421:将 DS32EL0421连接到 DS32ELX0124错误

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: DS32ELX0421, DS32ELX0124, DS32EL0421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613519/ds32el0421-connecting-ds32el0421-to-ds32elx0124-error

器件型号:DS32EL0421
主题中讨论的其他器件: DS32ELX0124DS32ELX0421

尊敬的先生/女士:

我们构建了2个原型板:

1)板1)将图像传感器连接到串行器 DS32ELX0421

板2)将 CPU 连接到解串器 DS32ELX0124

我们通过6类电缆测试了2块电路板、并成功地在 CPU 上显示了图像。

随后、我们将第一块电路板从 DS32ELX0421更改为 DS32EL0421、同时电路板2保持不变、并重新测试了2块电路板。

除了从 DS32ELX0421改为 DS32EL0421之外、新电路板和旧电路板主要是相同的。

我们无法正确输出图像。

我的问题:

1) 1)我们可以将 DS32EL0421连接到 DS32ELX0124、还是仅将 DS32ELX0421连接到 DS32ELX0124? (请注意 X)

2) 2)当我们在解串器上测量 LOCK 信号时、它将偶尔在低电平和高电平之间切换。

调试时、是否需要注意任何要点?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 DS32ELX0421与 DS32EL0421之间切换时不应出现任何问题。 您是否在 DS32ELX0124的输入端测量了信号/眼图并确定抖动是否存在任何差异? 您是否能够提供任何其他更改的摘要、以确定这些更改是否可归因于通信问题?

    此致、
    Ryan