This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:CTL0/1/2/3的条件

Guru**** 2762545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610516/tfp401a-the-condition-of-ctl0-1-2-3

器件型号:TFP401A

您好!

我想确认 CTL0/1/2/3的条件。 我了解 信号在消隐期间会发送额外信息。 当没有 RX 输入时,CTL*将自动输出全零信号?

敏雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、敏雪-圣、

    我们将处理此主题并尽快提供更新。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在您方便的时候尽快回复。

    敏雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们将输出低电平。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elias-San、

    感谢你的答复。 如果在非活动显示时间内没有输入,CTL*输出什么?

    此致、
    敏雪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elias-San、

    CTL*在非活动显示期间输出高电平还是低电平? 很抱歉您的催促、但您能尽快给我回复吗?

    此致、

    敏雪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在 de=low 期间、它们将输出视频源上编码的内容、如果您希望它们输出低电平、则必须确保视频源对 CTL=0进行编码。
    此致