This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:HD3SS3212 /应该使用哪个 EVM 来轻松评估 HD3SS3212?

Guru**** 2555170 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, USB-CTM-MINIDK-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611382/hd3ss3212-hd3ss3212-which-evm-should-i-use-to-evaluate-hd3ss3212-easily

器件型号:HD3SS3212
主题中讨论的其他器件: USB-CTM-MINIDK-EVM

您好!

我的客户对 HD3SS3212感兴趣、希望通过使用 EVM 进行评估。 我知道您正在准备 USB-CTM-MINIDK-EVM、但它包含许多其他器 件、因此非常复杂。 那么、您还有其他包含 HD3SS3212的 EVM 吗?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、您好!
    我向团队询问这一点、我将很快回复。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们目前没有任何 EVM。
    有一个构建计划、但至少需要两个月。
    此致