This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211-Q1:EQ 等级分布

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612146/tusb211-q1-eq-level-distribution

器件型号:TUSB211-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB211

您好!

我收到了客户的以下问题。

EQ 等级的分布程度(即 1级)?

Carplay 的每个产品都出现连接故障。  

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuramosi-San、您好!

    请重新阐述您的问题、我不理解您想要了解的 EQ 等级。 对于快速指南、如果我们从低到高订购 EQ 等级、则会得到序列等级3、级别1和级别2 (这意味着级别3最弱、级别1中等和级别2最强)。

    此致、
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego - San、

    很抱歉我的不肯定。

    我们想知道每个 EQ 等级的分布。
    尽管数据表中未指定每个 EQ 等级、但您能否展示它们?

    有些客户的系统与 Carplay 的连接错误、而其他客户则不正确。
    他们似乎认为这取决于部件。

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuramochi-San、

    EQ 等级有一个以 dB 为单位的接近方法、我希望它将有所帮助:

    EQ0为1dB
    EQ1为2dB
    EQ2为3dB
    EQ3为0.4dB ​

    这也可能是由于长度和电缆质量的差异、器件也可能具有不同的输入容差或输出强度。 直接的路径是仅考虑 USB 兼容设备的结果。 请检查有连接问题的设备是否已通过 USB 认证。

    此致、

    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迭戈-圣、

    感谢您的信息。
    这对我很有帮助。

    您能告诉我我们的参考设计中每个 EQ 等级的功耗是多少%?

    此致、
    Kuramcahi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库拉姆科希-圣、

       我提到的级别是补偿、每个 dB 的百分比等效值为

    • 0.4dB 可补偿原始信号95%的信号。
    • 1dB 可补偿89.12%的原始信号。
    • 2dB 可补偿79.43%的原始信号。
    • 3dB 可补偿原始信号70.79%的信号。

    请告诉我、这是否是您对功耗百分比的理解。

    此致、

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈-圣、

    感谢你的帮助。

    很抱歉我的拼写错误(耗散→分散)...

    我想了解如下所示的损耗 EQ 等级。

    即0.4dB±x %或0.4dB±x dB

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramosi-San、您好!

       遗憾的是、我们没有此类数据。 实际上、我提供的 dB 值是近似值、这是因为 TUSB211通过注入电流来补偿信号的压摆率。 这不是标准补偿过程。  

    此致、

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是正确的 Kuramochi-San!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迭戈-圣、

    感谢您的支持...
    我知道补偿金额不能表示为恒定值。

    您能否展示注入电流的分散情况?
    我知道注入电流的大小与补偿量不成比例。

    谢谢、此致、
    Kuramochi