This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR401:引脚模式下未使用的输入/输出引脚

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: DS64BR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613511/ds64br401-unused-in-out-pins-in-pin-mode

器件型号:DS64BR401

您好!

我的客户对 DS64BR401有疑问。

[问题]

请告诉我引脚模式下未使用的输入(IA_x+/-、IB_x+/-)/输出(OA_x+/-、OW_x+/-)引脚的终止方法。

在引脚模式下、它们无法关闭未使用的通道。

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    信号检测功能将检测信号缺失。  可以将未使用的输入和输出保持悬空。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    感谢您的快速响应。
    好的、我理解了您的意见。

    感谢您的合作。

    此致、
    Hiroshi Katsunaga