This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:关于 DP139应用 DP 转 DVI 电缆转接驱动器

Guru**** 2589175 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75DP139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613607/sn75dp139-about-dp139-application-dp-to-dvi-cable-re-driver

器件型号:SN75DP139

大家好、

目前、我们使用 TI SN75DP139应用电缆转接驱动器。

但我们的产品中存在一些错误。 当我们测试 DP 到 DVI 时、发现有关 HPD 引脚接地的故障率。

您能否帮助我们提供解决问题的想法?我想充电器泵需要具有反向功能、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭先生/女士:

    您能否检查设备是否已通电? 器件 Vcc 引脚上是否有5V 电压? DDC 缓冲器是否正常工作?

    在电路板由 DVI 电缆供电并断开连接的情况下、HPD_SRC 是否遵循 HPD_SNK 的行为?

    您能否测量 DP_SNK 和 GND 之间的电阻为130K 欧姆?

    此致