This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:直流/直流转换器输出是否可以连接 DS80PCI402?

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613590/ds80pci402-dc-dc-converter-output-can-connect-ds80pci402-diretly

器件型号:DS80PCI402

您好!

在2.5V 模式下、是否可以将直流/直流转换器输出直接连接到 VDD 引脚? 还是使用 LDO 或3.3V 模式?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两种方法都可以很好地工作。  DS80PCI402的电流需求非常稳定-没有动态电流分量。  这使得任何外部直流/直流转换都易于实现。  

    对于单器件或双器件实现、大多数应用都依赖于内部稳压器来建立2.5V 电源。  当使用较大的 DS80PCI402器件组时、开关电源可提高效率。

    此致、

    Lee