This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2513A-Q1:TPS2513A-Patent

Guru**** 2788645 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2513A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612874/tps2513a-q1-tps2513a-patent

器件型号:TPS2513A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2513A

尊敬的 TI 支持团队:

我正在使用 TPS2513A 开发 USB 充电器、以检测充电过程。

我的客户想要知道、此 IC 是否违反 USB.org 的 BC1.2规范。

请确认。
提前感谢您。

此致、
Hassan Bodache

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bodache、

    TPS2513A 不仅是 BC1.2DCP、还集成了苹果 DCP (分频器3模式)、BC1.2 DCP 和三星 DCP (1.2V 模式)。 BC1.2DCP 没有违反 BC1.2规范。