This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:使用 BIOS 进行配置而不是外部 EEPROM?

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612920/xio2001-use-bios-to-do-the-configuration-instead-of-external-eeprom

器件型号:XIO2001

您好!

从数据表中、该桥提供了一个双线串行总线接口、用于从外部 EEPROM 加载子系统识别信息和特定寄存器默认值。

但是、我的客户会节省外部 EEPROM 的成本、并要求通过 PCI 总线接口通过系统 BIOS 灵活地对桥接器进行编程。 请帮您对其进行评论。 谢谢!  

此致、

Sam Ting  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表的表8显示了 PCI 配置空间中通过 EEPROM 内容设置的寄存器。
    如果确实需要更改默认值、也可以稍后通过更改这些寄存器来完成。
    (只要寄存器尚未更改、网桥就会以默认值运行、但我想 BIOS 在初始化网桥之前不会访问网桥后面的器件。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的问题正好相反。 我们需要使用 EEPROM、因为我们的 XIO2001设计是附加卡。 必须使用 EEPROM 吗? 或者、芯片内部是否设置了任何默认操作值? EEPROM 的默认数据集是否有下载源、因为它也用于 EVM 板?

    大家好、Jens
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    XIO2001在没有 EEPROM 的情况下工作正常、操作系统上的 PCI 至 PCI 驱动程序将根据需要配置 XIO2001、数据表显示了每个寄存器的默认值。

    附加的是 EVM 的默认 EEPROM 数据。

    此致

    e2e.ti.com/.../6406.8240104C.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应!

    我们将于明天完成第一个硬件样本的汇编,并可以开始验证和(希望非常小或最好不进行)调试;-)

    大家好、Jens
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的所有人:

    感谢您的所有评论和支持!
    期待有关验证结果的好消息。

    此致、
    Sam Ting