This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:EEE 协商

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613299/dp83822i-eee-negotiation

器件型号:DP83822I

你(们)好

我对 EEE 协商有一些疑问。

1)第8.3.1.2节 EEE 协商

  如果 RD 引脚设置为与外部电阻器相关、则可以自行自动协商器件。(无需由外部 MCU 设置)

  我的理解是否正确?

2) 2)关于 INT/PWDN_N 引脚、数据表中提到了它、如下所示、  

  "要通过 INT/PWDN_N 引脚启用 IEEE 断电、需要将该引脚驱动为低电平接地。"

  这意味着、如果要断电、我们应将 INT/PWDN_N 引脚设置为低电平(=接地)。  "低电平"是否意味着接地?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    1.是的、如果使用外部电阻器将 RX_D1绑定到模式2或3、则 EEE 功能将自动激活。 在这种情况下、不需要 MCU 编程。

    2.是的、INT/PWDN_N 引脚的默认功能是断电。 在此模式下、如果引脚被驱动为低电平(=接地)、则 PHY 将进入断电模式。

    此致、
    Aniruddha