This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:快速角色交换

Guru**** 2931590 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612579/compiler-fast-role-swap

主题中讨论的其他器件:TUSB422

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好,先生

       谁能告诉我快速角色交换控制流程并为 tusb422设置 reg。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    我们将对此进行研究、并将很快提供答案。

    此致、
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    如果要发送快速角色 WAP、只需设置 PHY BMC TX 控制寄存器(0x95、位1)中的 TX_FAST_Role_swap 位。 另一方面、如果要接受快速角色交换、则必须通过设置 PHY BMC RX 控制寄存器(0x96、位3)中的 FASTROLE_RX_EN 位来启用其检测。

    此致、
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BGA 封装不支持快速角色交换、因为 VBUS 没有内部电源开关。  由于 VBUS 开关是外部开关、我们无法保证交换时间足够快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian
    TUSB422不是用于 VBUS 的内部电源开关,但支持规范中的快速角色交换功能。
    如果我想实现此功能,如何实现它?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您使用具有集成 VBUS 开关的 TPS 系列 PD 器件。 这些器件由不同的业务部门拥有、因此我不会直接推荐器件型号。

    如果您的 MCU 控制中具有非常低的延迟和 VBUS 上的大容量电容、则可以使 TUSB422正常工作。
    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,脑
    谢谢。