This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 USB 为电路板供电

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613044/powering-a-board-with-usb

主题中讨论的其他器件:TUSB8020B

大家好、

我的板由标准5V Type-A USB 供电。 我想从 USB 连接器汲取1A 的电流。 我是否可以在电路板上放置一个器件来执行协商、以便为电路板提供5V @ 1A 电流?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您无法从 USB2.0或 USB3.0下行端口获得1A 电流、您可以做的是修改主板的硬件(为您的主板提供 VBUS 的硬件)、使其不会监控 USB 端口的电流消耗、 这样、提供 VBUS 的电源开关将不受 USB 控制器的限制。

    下图显示了一种典型的 USB 实现方案、您提供 VBUS 的电路板很可能是这样配置的、因此您必须断开下图中的"控制"和"电流感应"线路、才能实现上述功能。

    另一种选择是在电路板中使用外部电源。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elias、

    这是有道理的、但电路板上是否有器件接收执行协商的电源、以告知电路板提供多少电力? 基本上、使用什么器件在接收电源的电路板上执行协商?

    最棒的
    进行了比较
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USB 器件将向主机控制器传输所需的功率、但 USB3.0的最大电流为900mA、因此无法获得1A 的电流。
    上述解决方案是为了防止 USB 控制器在消耗更多电流时关断器件、USB 器件仍会通知控制器需要900mA 电流、 但是、当 USB 控制器不负责电流消耗监控时、您将能够使用外部电源消耗更多电流。
    此实现将与 USB 不兼容、但您仍能消耗1A 电流。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elias、

    好的、您提到了"USB 设备"将告诉主机控制器它需要多少功率。 您能否为此 USB 器件提供 IC 器件型号?

    谢谢、
    进行了比较
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任何 USB 器件都将向主机控制器告知其所需的电流大小。
    例如 TUSB8020B。
    此致