This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1EVM:请求获取更多信息

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB949-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611935/ds90ub949-q1evm-request-for-more-information

器件型号:DS90UB949-Q1EVM

您好!

 我已直接从 TI 订购和接收 DS90UB949-Q1EVM 和 DS90UB948-EVM。 我的订单号为1511636。
遗憾的是、封装中没有用户手册、附件(同轴电缆和 USB 电缆)。 封装中只有一条用于串行器和解串器的 USB 电缆。 我应该准备第二个
USB 电缆以及同轴电缆?
此外、如果您能帮助我完成视频或音频传输等数据传输的分步过程、我们将不胜感激。 例如、我要设置26中提到的配置
(可在网站上在线获取)、但我找不到有用的信息、例如如何设置串行器和解串器。

谢谢、

米拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    此主题已分配给应用工程师、供其查看和响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的考虑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EVM 套件中不包含用户手册、但如您所知、我们的 TI 网站上提供了以下链接: www.ti.com/.../snlu169.pdf
    提供的 USB 电缆用于连接 J29、以便对949寄存器进行 I2C 访问。
    同轴电缆由用户选择。 同轴电缆应具有标准公头 SMA 连接器、以连接到我们的 EVM SMA 母头。
    电路板应即插即用、无需进行初始配置即可开始使用。 不过、在即插即用操作中、必须有解串器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。
    我们实验室中的显示屏具有 HDMI 或 VGA 输入、但解串器具有 LVDS 输出。 能否请您参阅一个能够将 LVDS 转换为 HDMI 或 VGA 并与3.125Gb/s 兼容的连接器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尽快回复我。 谢谢。

    此致、
    米拉德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭该线程、因为我们现在打开了另一个线程。