This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS10BR150:电源电流是否与数据速率成正比?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DS10BR150, DS25BR440, DS25BR110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613191/ds10br150-is-supply-current-proportional-to-data-rate

器件型号:DS10BR150
主题中讨论的其他器件: DS25BR440DS25BR110

大家好、

我正在尝试了解 LVDS 缓冲器的电源电流是否与通过器件的数据速率完全相关。

例如、我要通过 DS10BR150器件发送4MHz 信号。 由于此频率远低于最大数据速率规格(1Gbps)、缓冲器使用的电源电流是否小于典型电源电流消耗(16mA)?

如果是这样、我们是否有任何类型的图来显示此关系? 我对 这3款器件的数据特别感兴趣:DS10BR150、DS25BR110、 DS25BR440。

提前感谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    这些器件的电源电流是恒定的。

    此致、

    Lee