This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3411-Q1:用于同轴单端信号开关

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612843/hd3ss3411-q1-be-used-for-coax-single-end-signal-switch

器件型号:HD3SS3411-Q1

大家好、

我有一位汽车客户需要一个用于同轴电缆单端信号切换的高速开关。

信号速率高达3Gbps。

我们之前已将 HD3SS3411-Q1用于 USB、也使用了 FPD-link 开关、但它是差分开关。

此部件是否也可用于同轴电缆单端信号开关? 假设只使用每个对的正极引脚?

感谢您提前提供反馈和意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、您可以将其用作单端、您必须照常提供偏置电压、我还建议下拉未使用的线路以减少串扰。
    此致