This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261DEMO:USB 编译工具

Guru**** 2587915 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261DEMO, TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612814/tusb9261demo-usb-compile-tool

器件型号:TUSB9261DEMO
主题中讨论的其他器件: TUSB9261

由于我们需要使用它来执行一些测试、因此我们必须更改 TUSB9261DEMO 器件的固件版本。

 

我们已经获得了 TUSB926x 固件 U1/U2启用(修订版 D) 文件,但我们不知道什么工具可以帮助我们将固件编译到 TUSB9261DEMO 器件? 我们可以从何处获取该工具?

非常感谢。

 艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以使用 Code Composer Studio。 www.ti.com/.../ccstudio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diaz:

    我是否需要任何特殊硬件来编译固件?

    还是通过 USB 编译它?

    Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否要编译它? 或者您想将其刻录到 EEPROM 中吗?

    要编译它、您不需要任何特殊硬件。

    要刻录固件映像、您可以使用 TUSB926x FlashBurner 实用程序(修订版 E)、为此、您只需将 TUSB9261与 EEPROM 连接 、固件将通过 USB 加载。

    此致、

    Roberto。