This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3411:PCB 布局布线的爬电距离

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612419/hd3ss3411-creepage-distance-of-pcb-pattern-layout

器件型号:HD3SS3411

您好!

我计划将 HS3SS3411用作 PCIe Gen1信号开关
我对 HD3SS3411布局有疑问。

我们计划对 HS3SS3411进行3次连接。
连接如下:
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
案例1:使用一个 HDS3SS3411、PCIe RC (PHY)- HD3SS3411 - PCIe EP (PHY)

案例2:使用两个 HDS3SS3411、PCIe RC (PHY)- HD3SS3411 - HD3SS3411 - PCIe EP (PHY)

案例3:使用三个 HDS3SS3411、PCIe RC (PHY)-HD3SS3411 - HD3SS3411 - HD3SS3411 - PCIe EP (PHY)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

我们需要知道 PCB 图案的以下爬电距离
在上述每种情况下(#1、#2、#3)。
1. PCIe RC (PHY)与边缘连接器之间的爬电距离(英寸或厘米)
2. PCIe RC (PHY)和 PCIe EP (PHY)之间的爬电距离(英寸或 cm)
3.边缘连接器与 PCI EP (PHY)之间的爬电距离(英寸或厘米)

在 HD3SS3411数据表第13页中、有布局指南。
但我们无法找到上述情况下的爬电距离信息。

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    该开关可驱动长达10英寸的 PCB 迹线、每个连接器将长度能力减少约2.5英寸。
    但是、级联开关会引入插入损耗、因此需要进行测试以找到更好的解决方案。
    您可以在以下链接中找到更多信息
    e2e.ti.com/.../431388