This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:询问 TCA9406主器件原理图

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613199/tca9406-asking-for-the-tca9406-master-and-device-schematic

器件型号:TCA9406

大家好、
SCL_A 和 SCLB 是否有方向?
它是双向的吗?
客户机主侧为3.3V。 I2C 从器件侧为1.8V。
客户想知道他们能否在 SCL_B 侧连接 I2C 主设备、在 SCL_A 侧连接 I2C 从设备?


谢谢、
短接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    I2C 是一种双向协议、因此答案是肯定的。  我已经为您的应用绘制了一张图片。